聊聊逆变器:进军绿色能源市场,你绕不开的技术门槛! Mouser Electronics
生活中我们常见的电源转换以DC-DC、AC-DC居多,随着绿色能源的发展,将DC转换为AC的应用逐渐多了起来。例如,在并网太阳能系统中,太阳能电池板产生直流电,而交流电在输送过程中可以实现高效的能量分配,更适合长距离输电,因此,借助DC-AC转换技术,方可顺利实现太阳能与现有电网的并网发电。

轻量级”的电源系统,该如何设计? Mouser Electronics
当今的电子系统日趋复杂,为了满足不断扩展的、多样性的负载供电要求,高效而可靠的供电网络(PDN)设计越来越重要。PDN的作用,就是将来自主电源的电能通过转换和传输,配送到各个负载点。PDN由AC-DC及DC-DC转换器和稳压器等电源管理器件,以及电路保护、连接器、线缆等电子元件组成。

为什么矿机电源对效率和可靠性要求越来越高 Doctor M
数字加密货币通过特定的计算过程生成,俗称“挖矿”。“挖矿”特别考验算力与功耗,单位功耗下算力越高,则代表“挖矿”能力越强,虽然矿机芯片厂商在不遗余力地提升算力,但由于挖矿规模不断扩大,其消耗的总电量相当惊人且在持续增长。

电源管理智能化之路 Doctor M
电源管理技术作为电气化时代各行各业发展必不可少的一项技术,是提升终端设备能效的主要途径。从系统层面看,电源管理系统让设备实现了稳定性、低功耗、高性能,在节能减排的大趋势下,这项优势会愈发突出;从器件层面看,电源管理芯片和模拟芯片等器件负责系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理,性能的优劣将通过电源管理系统真实地反馈在设备性能上。

幕后英雄,细数被动元件在电源模块中的作用 Doctor M
被动元件通常也被称为无源器件,这些元器件内部没有任何形式的电源,只能被动顺从地响应电信号。在具体电路中,被动元件不影响信号的基本特征,仅仅是让信号通过,而并未加以更改。

四招搞定开关电源EMI Doctor M
开关电源作为当下电控系统中的基础、主流的装置,被广泛应用于计算机、通信、电子设备等诸多应用,且由于其不存在替代设备,因此市场规模十分庞大。随着“低碳时代”的到来,电子设备日趋小型化、轻薄化、节能化,开关电源的市场规模也迎来了进一步的增长。

如何提高系统功率密度 Doctor M
消费电子的小型化、一体化,汽车和工业设备的智能化,几乎都是各行业不可逆的发展趋势。在这样的大趋势下,系统设计面临着一个共同的难题:如何在有限的空间内实现更高的功率?

从五大发展趋势看将来如何选择电源管理芯片 Doctor M
作为电子系统中必不可少的部分,电源模块极最常见,同时也是极考验硬件工程师功力的部分之一。电源模块是电子系统中对电能实现转换、分配、控制和监测等功能的子系统,整个电子系统的功耗、性能、成本和体积都与电源模块设计直接相关。现代大型电子系统正在向高集成、高速、高增益、高可靠性方向发展,电源上的微小干扰都会对电子设备性能产生影响,这就需要设计出低噪声、抗纹波能力强的电源模块;而在便携式设备中,电池供电情况越来越多,这就对续航时间提出了高要求,这通常对应着其电源模块高效、高可靠和低静态电流的极致要求。

可穿戴设备电源设计难?那是因为你还不熟悉SIMO PMIC Doctor M
便携式电子设备尤其是可穿戴设备正在成为我们日常生活中不可或缺的一部分,这些设备让我们的学习、工作、锻炼、旅行、交流和监控等事情变得非常方便。比如在医疗应用中,可穿戴设备可用于监测心率、血压、血氧水平、运动期间消耗的卡路里、睡眠跟踪等。

汽车正在从“油”变成“电”,小小连接器应该怎么变? Doctor M
碳达峰和碳中和是最近频繁登上热搜的两个关键词。为应对气候变化,各国政府依据各自的国情纷纷制定了相应的碳达峰目标以及实现碳中和的措施。作为实现二氧化碳减排的有效手段,在政策和技术的驱动下,新能源汽车在近些年的发展十分迅速。与此同时,汽车制造商也在不断加紧推动电动汽车的上市计划。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客