正在被AI改变的机器人,终将变成什么样? Mouser Electronics
人工智能机器人是改变机器人执行操作方式的技术奇迹之一。如今的机器人技术不再仅仅局限于机械和电子技术,在计算机科学的帮助下,人工智能机器人正在变得更加智能和高效。

超大规模数据中心助力人工智能崛起 David Pike
新的技术进步,让日常用户也能使用人工智能(AI)和机器学习(ML)的力量。AI推动了各个行业领域的创新,它可以适应和响应不断变化的需求,创造令人兴奋的新机遇。从我们驾驶的汽车,到构成未来农业的智能农场,没有哪个行业不会被AI所改变。AI应用的兴起,推动了对先进基础设施的需求,这些基础设施需要具备更高的数据传输速率、更大的带宽和更高的工作频率。为了满足AI急速发展带来的需求增长,这些架构需要具备巨大的规模和快速重新配置的能力。

你没看错:如今MCU上“跑”机器学习,也很给力! Doctor M
机器学习(ML)是解决涉及模式识别问题的一个非常好的工具,ML算法能将杂乱的原始数据转化为可用信号。其基本流程是基于数据产生模型,然后利用模型预测输出,从而实现无需人工交互即可完成学习、推理和决策等目的。然而,对高性能计算资源的需求将许多ML应用程序限制在云中。也就是说,只有云数据中心级别的性能才能满足ML对算力的要求。

通过弱监督学习揭示医学影像中的秘密 Becks Simpson
将医学影像交给人工智能 (AI) 来分析,可以比人类专家更快、更准确地检测和测量出异常情况,推动基于影像的医疗诊断更进一步发展。要借此来改善患者的治疗效果并确立针对性的治疗方法,就必须建立起在不同人群中具有普遍性的高质量AI模型。然而,要建立这样的AI模型,就离不开大量数据的支持,并且这些数据还需要经过精心标注,才能供机器来学习。

标准缺失让RPA前路坎坷 Jeff Shepard
机器人流程自动化 (RPA) 涉及到开发的大众化,这意味着需要一定程度的标准化。但是目前几乎没有在标准化方面的努力。到目前为止,唯一可供采用的标准是IEEE的分类标准,而RPA供应商仍在继续提供专有和各自独立的解决方案。

机器学习步骤详解,一文了解全过程! M. Tim Jones
部署机器学习需要先选择模型,针对特定任务加以训练,用测试数据进行验证,然后,将该模型部署到实际系统中并进行监控。在本文中,我们将讨论这些步骤,将每个步骤拆分讲解来介绍机器学习。

云端之外的分布式分析 Charles Byers
分析、AI和机器学习通常作为集中式功能在网络中实现,经常部署在云端。一个日益增长的趋势是将这些学习和推断功能分散到云端、边缘和端点计算机上。本文将探讨其中的一些权衡。

抗疫机器人系统的研究现状 Wang Jing
新冠疫情是一个突然爆发的全世界灾难,在人们措手不及,医疗应对措施完全没有准备的情况下,要求发动全员面临这么大的挑战,实属艰难。抗击疫情期间,最困难的问题之一就是人员和医疗设施短缺的问题,面对众多的病人,他们所需要的医疗帮助各不相同,如何有效,全面的护理病人,让医疗工作井井有条,是一个巨大的挑战。而这个挑战也体现在了疫情后期的医疗护理方面。值得庆幸的是,科技在很大程度上帮助人类解决了这一问题,机器人的诞生成为了医疗团队的后备军,结合人工智能,5G的发展,机器人的精准性提高,更加独立自主,更贴近于人类的思考行动方式,在很大程度上,基本护理和病人指标检测方面可以与人类相媲美。

当纳米技术遇上机器学习,将碰撞出怎样的火花? Liam Critchley
人工智能 (AI) 能够大幅提高流程效率,让各行各业都趋之若鹜。随着我们向工业4.0和更自动化的工业系统迈进,人工智能实现方法也变得愈发重要, 机器学习是在众多人工智能实现方法中非常流行的一种。除了采用机器学习算法的各种制造业、监控业、计算业和制造业外,机器学习方法还能与纳米技术相结合,但不同于其他一些领域,这一应用领域尚未有详细的记录可供参考。

边缘计算:物联网“草根”的崛起 Doctor M
如今,我们每个人都置身于一个基于互联网的世界并对此习以为常。可你是否认真思考过,互联网对我们生活最大的改变是什么?

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客