Wi-Fi7标准已经就绪,离真正的商用还有多远? Mouser Electronics
随着数字生活方式的普及,无论家庭还是公共场所对10G宽带的需求与日俱增。这种数字化转型不仅需要高速的Wi-Fi,而且需要在整个家庭或办公室以非常低的、确定的延迟提供数据。未来的无线网络也必须为现代互联家庭构建,同时为数十台连接到互联网的高速设备供电。Wi-Fi 7就是为此量身定制的新的无线连接技术。

不断迭代的Zigbee技术,角逐智能家居市场的底气在哪里? Mouser Electronics
Zigbee是一种低功耗、低数据速率的协议,在包括2.4GHz在内的各种未经许可的无线频带中工作,并针对低功耗设备网络进行了优化,专注于低电池供电设备之间的简单、自组网状网络。在实际应用中,Zigbee的数据速率高达250kbps,尤其适用于小数据包的周期性或间歇性传输。随着物联网技术的发展,Zigbee设备已经成为物联网应用的重要组成部分。从智慧城市到智能家居,Zigbee技术在实现设备之间的互联互通、为人们的生活和工作带来便利方面发挥着重要作用。

智能门锁:这位智能家居中的“门神”,来认识一下! Mouser Electronics
智能门锁是一种电子无钥匙锁,其突出特点在于它融合了先进的耐用性和生物识别保护措施,使用Wi-Fi或蓝牙连接与安装在家中的其他电子设备进行交互。智能门锁之前的技术包括使用身份证、密码、机械锁、码字和纸条,这些技术维护起来很繁琐,数据被盗或丢失的可能性很高。现在的智能门锁可以用特定的遥控钥匙操作,也可以通过在手机中安装的应用程序进行控制。如果有需求,用户可以向指定人员发送临时钥匙,让他们在特定的时间范围内进入家中。

后装、灵活、低成本,无线连接正成为全屋智能主流方案 Mouser Electronics
随着智能家居囊括的设备越来越多,单品智能已经逐渐成为消费者眼中的“伪智能”。当前,智能家居已经进入3.0时代——全屋智能。作为一种系统式、主动式的智能系统,全屋智能服务形态聚焦用户,能够大幅提升人们对智能家居的认同感,打造更加舒适的居住和办公环境,但也需要更好的连接技术。

大火的Matter能给全屋智能带来怎样的改变 Mouser Electronics
当前,智能家居领域的热门概念无疑是全屋智能。全屋智能将户用储能、智能门锁、智能照明、智能家电等融为一体,使居家生活更智能、环保和舒适。相较于传统套式家电,全屋智能有更好的包容性。Matter降低了全屋智能的开发成本、使用难度和使用成本,让全屋智能有望突破品牌和连接技术的壁垒。这也是为什么厂商如此迫切地呼吁Matter协议的发布。

人工智能如何改善你的睡眠 Adam Kimmel
从更快的疾病诊断到优化医疗设备库存管理,AI已经在不断改进医疗应用的方方面面。将AI用于调节和改善睡眠,可以为病人提供近24小时的护理改善。

未来触手可及:人工智能应用于智慧城市 Wang Dongang
人工智能可以用来建设智慧城市的方方面面,包括智慧交通系统、城市可持续发展、电子政务系统及智慧社区。本文用实际案例展现了人工智能在智慧城市中的应用。城市管理者需要改变规划思路来促进智慧城市“自下而上”地建设。智慧城市也会带来经济、社会等多方面的变革。

家居安全系统有了新定义,速来围观 Nihar Kulkarni
家居安全系统的技术发展有助于阻止入室盗窃,在我们外出时保障家居安全。家居安全产品制造商的目标是让他们的设备接入不同的系统,实现跨功能运行。

ZigBee与Z-Wave,我该选哪个? Tyler Wojciechowicz
物联网 (IoT) 的市场正在持续增长。无论在消费者中还是在工程师之间,都在越来越广泛地讨论着有关物联网的话题。在物联网兴起的推动下,越来越多的物联网新产品不断涌现,各种物联网生态系统百花齐放,并且都声称自己具有独特的优势。面对何其多的选择,买家可就犯了难,毕竟要选出最适合自己设计需求的技术会是一件无比纠结的事情。在众多的物联网生态系统中,ZigBee和Z-Wave是两种比较流行的无线方案,两者都非常适合用在智能家居、智能能源、电信、医疗保健、远程控制(RF4CE,用于消费电子产品的射频)、楼宇自动化和零售服务等场景中。不过,它们各自有着不同的规格和应用,适合的用途也不同,而要理解两者之间的区别也并非易事。本文就将对这两种技术进行比较,同时还将向您科普一些有关ZigBee和Z-Wave的必要知识。

家电语音控制让智能家居管理更上层楼 Sagar C S
随着技术进步不断提高家庭效率,家用电器的数量也在日益增加。这就需要语音控制等高效平台来管理和协调各个设备,打造安全的智能家居环境。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客