智能制造时代,边缘人工智能该如何发力? Mouser Electronics
随着先进制造技术的采用,智能制造有望为各行各业的所有工厂带来完全不同的生产环境。在此过程中,工业物联网和人工智能之间的这种强大相互作用构成了智能制造革命的基石。占据中心地位的人工智能既可以分析海量的数据流以优化生产流程,保证高质量的产出,还可以预测设备故障以进行预防性维护。

一文读懂:为什么碰撞检测是协作机器人的底层技术 Mouser Electronics
协作机器人具有诸多优点,包括轻量化、环境友好性、智能感知、人机协作和易于编程等。在这些优点背后,有一项功能是非常重要的,那就是碰撞检测,用于减少碰撞力对机器人本体的影响,避免机器人本体或者外围设备损坏,更重要的是防止机器人对人类造成损伤。目前协作机器人为了避免碰撞,基本采取直接停止工作的方式应对,和我们理想中的人机协作还有差距。为了进一步提升柔性交互的体验,感知能力、学习能力等方面还需要精进,需要更好的传感器和算法支持。未来的协作机器人必将会更加智能、灵活、多功能和人性化。

交互的艺术:协作机器人如何定义新一代的人机关系? Mouser Electronics
协作机器人已经成为了制造业中不可或缺的关键帮手,它不仅大幅提高了生产效率和灵活性,还彻底重塑了工业生产的面貌。而且随着成本和技术的持续优化,开始走向更为丰富的商业场景。随着技术的不断进步与创新,我们正向着实现更加自然、无缝的人机协作关系的愿景稳步前行。协作机器人的交互不仅仅是技术进步的体现,更是人类生产方式、工作环境乃至生活方式的一次深刻变革。这一切的努力,都旨在打造一个人与机器人能够和谐共处、互助互补的未来世界。

熄灯不停产,这样的超级工厂是如何打造出来的? Mouser Electronics
“熄灯工厂”代表着全自动化的生产流程。通过“关灯”运转模式,工厂在生产效率和库存周期等方面得到明显改善,助力企业的可持续发展战略。熄灯工厂”的广泛部署打通了离散制造企业的设备、网络、控制、车间、企业间的信息流与控制流,帮助企业实现了数字化和智能化升级。

不只是游戏!AR/VR正在改变工业制造 Mouser Electronics
当AR/VR技术出现的时候,人们自然地将其和游戏挂了钩。通过对于虚拟世界的打造和与现实物理世界的融合,AR/VR技术能够带来更为沉浸的游戏体验。然而,在游戏设备上的市场开拓存在诸多的难点,对于设备的功耗、体积以及内容生态的要求都极为苛刻。但在工业、教育、医疗等多个领域,对于设备形态、功耗的要求并没有那么高,对于垂直应用的生态打造也更为简单。尤其是在工业制造业领域,AR/VR设备正在打开局面,真正实现生产力的提升。

有关机器视觉的四个真相,你知道几个? Doctor M
在人们从自然界获取的各种信息中,视觉获取量最高,约占总信息量的80%。随着信息技术的发展,人类的视觉功能逐步被赋予计算机、机器人或其他智能机器。

为什么电机驱动是工业企业实现“碳中和”的关键技术? Doctor M
前不久,世界气象组织(WMO)在最新的气象通报中表示,未来5年,全球年均温度将有50%的概率至少有一年暂时比工业化前水平高1.5摄氏度。该机构提示这会带来严重的影响,70%-90%珊瑚礁将消失,海平面上升等等。二氧化碳含量增加是最大的罪魁祸首。

工业传感器在智能时代四个特点 Doctor M
在如今这个信息化的21世纪,传感器的应用深入到社会生活的方方面面。拿今年2月成功举办的北京冬奥会来说,其“冰立方”场馆就设置了由4000多个传感器领衔的楼宇设备管理系统,以此来检测和监控场内温湿度的变化。

谁在为工业以太网的稳定可靠保驾护航? Doctor M
从1973年以太网诞生开始,这个世界就注定将变得更加五彩斑斓。 在百兆、千兆、万兆等各种标准的推动下,如今以太网已经成为了应用最广泛的LAN协议和国际计算机行业标准。随着工业从3.0步入4.0时代,以太网也逐渐从人们的日常生活向工业领域迈进。

八款最受欢迎的电机驱动开发板大盘点 Doctor M
作为将电能转换为机械能的装置,电机种类丰富、用途广泛,在工业、汽车、农业、办公、家电等场景中随处可见。以新能源汽车电控系统中采用的电机为例,便会涉及到直流电机、交流异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机四大类。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客