V2X如何从愿景变为现实?本文告诉你! Mouser Electronics
汽车正变得越来越自动化,未来的汽车不仅能检测道路上的障碍物和其他车辆,还能与它们进行通信,此时,就要用到”车辆对一切(V2X)”这一技术了。作为一种通信技术,V2X使得车辆能够与环境中的各种元素包括其他车辆、行人、基础设施以及网络等交换数据。通过共享信息,V2X可大幅提高交通效率,提升车辆的安全性,减少碳排放,同时非常有助于启用高级驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶。

传感器融合:如何让自动驾驶“看”得更清楚? Mouser Electronics
自动驾驶的出现不仅仅是汽车技术的飞跃,更是人们对汽车移动性的感知和互动方式的一场革命。这一转变的核心就是传感器融合。在自动驾驶汽车中,传感器融合是一项对车辆安全性和效率至关重要的技术,它将来自多个传感器的数据相结合,并产生对车辆环境更准确、更可靠和更全面的信息。例如,摄像头、雷达和激光雷达等传感器协同工作,相互补偿可提供车辆周围360°的全景视图。与此同时,ADAS和自动驾驶技术的应用和普及进一步刺激了对传感器前所未有的需求。

连接未来:构建准确可靠的工厂预测性维护系统 Mouser Electronics
对于许多工厂来说,部署一个高效的预测性维护系统仍然是一个充满挑战的任务。这一系统的建立需要投资昂贵的传感器、数据存储和分析工具。此外,将预测性维护集成到现有维护流程中可能需要进行重大的组织变革。这意味着员工需要接受新技术的培训,同时管理层也需要理解并支持这种新方法。但对于工厂管理者而言,这场投入是值得的,因为只有预测性维护才是未来智能工厂所必备的维护策略,这种策略也将支撑现代工业企业持续提高其运营效率和市场竞争力。

为什么构建数字孪生系统离不开传感器技术? Mouser Electronics
数字孪生的目标是将物理世界数字化,因此其有三大明显的发展趋势,分别是智能化、物联网化和应用广泛化。随着渗透率提升,通过数字孪生技术,我们可以更好地理解和掌握复杂系统,并提供有效的优化和决策支持。不过,无论数字孪生技术如何迭代发展,其技术框架体系是较为固定的,离不开广泛布局的传感器网络。当然,随着数字孪生系统复杂度提升,传感器也要顺应这种发展趋势,向着集成化、智能化和小型化方向不断升级。在贸泽电子官网上,不仅能够找到性能优秀的传感器,还有丰富的元器件和方案可用于数字孪生,加速大家的方案开发。

一文读懂:工业机器人中的关键传感技术 Doctor M
工业机器人是一种能自动执行任务的机械装置,它可以响应人类指令,运行预先编制的应用程序。那些大型和重型机器人,常常被放置在工业厂房内的固定位置,工人们的任务和生产过程基本围绕着它们展开。

六种常见工业传感器大盘点 Doctor M
当你站在饮料装瓶的自动化产线旁,你会发现,无需人工介入,每一个空瓶都能够精准地停在注射喷头的下方,完成装填后转移到下一道工序,这是位置传感器和编码器在产线上的精美配合。在今天的工业制造场景里,工业传感器无所不在,物流、上料、订单控制等自动化环节都离不开它们,是机器进行数据采集的关键器件,与控制系统、软件一起成为支撑工业体系运转新的“铁三角”。

工业传感器在智能时代四个特点 Doctor M
在如今这个信息化的21世纪,传感器的应用深入到社会生活的方方面面。拿今年2月成功举办的北京冬奥会来说,其“冰立方”场馆就设置了由4000多个传感器领衔的楼宇设备管理系统,以此来检测和监控场内温湿度的变化。

从L1到L5:自动驾驶升级,三种关键传感器应该如何选? Doctor M
自动驾驶汽车是一种能够感知环境并在无人参与的情况下运行的车辆,它能做有经验的人类驾驶员所做的一切。在最近的一项研究中,专家们确定了自动驾驶汽车的三种发展趋势,即车辆的自动化、电气化和共享化。如果这“三化”同时作用,将释放自动驾驶汽车的全部潜力,预计到2050年,将引发城市交通的第三次革命,届时交通拥堵将得到极大缓解,运输成本将降低40%,全球城市二氧化碳排放量减少80%。

全面解读物联网传感器:5个选型要点,10类主流产品,5大发展趋势……快收藏! Doctor M
我们正在进入一个设备通过互联网就能交换信息的时代,比如通过远程操作设备和收集数据就可以轻松遥控从家庭到工作场所的各种应用。作为物联网(IoT)的核心,传感器技术是进行通信和收集数据的基础。

ToF传感器究竟有多神奇?本文告诉你! Doctor M
最近,ToF相机已经成为很多旗舰智能手机不可或缺的一部分。它是如何工作的?有哪些技术优势?最适合哪些应用?市场上又有哪些产品可供选择呢?带着这些问题,今天我们就来一起探究一下。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客