面对电动汽车和数据中心两大主力应用市场,SiC和GaN该如何发力? Mouser Electronics
氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)是宽禁带(WBG)半导体材料,由于其独特性,使其在提高电子设备的效率和性能方面起着至关重要的作用,特别是在DC/DC转换器和DC/AC逆变器领域。

从硅到碳化硅,更高能效是功率器件始终的追求 Mouser Electronics
面向未来,除了从器件本身和应用电路方面继续突破以外,功率器件也必须要更重视和人工智能、物联网技术的结合,需要具有智能化和可重构的特点,以适应智能化、自适应的电力电子应用。当具备这样的优势之后,功率器件将能够赋能更多的终端领域,开启节能、高效、智能的新时代。

轻量级”的电源系统,该如何设计? Mouser Electronics
当今的电子系统日趋复杂,为了满足不断扩展的、多样性的负载供电要求,高效而可靠的供电网络(PDN)设计越来越重要。PDN的作用,就是将来自主电源的电能通过转换和传输,配送到各个负载点。PDN由AC-DC及DC-DC转换器和稳压器等电源管理器件,以及电路保护、连接器、线缆等电子元件组成。

为什么矿机电源对效率和可靠性要求越来越高 Doctor M
数字加密货币通过特定的计算过程生成,俗称“挖矿”。“挖矿”特别考验算力与功耗,单位功耗下算力越高,则代表“挖矿”能力越强,虽然矿机芯片厂商在不遗余力地提升算力,但由于挖矿规模不断扩大,其消耗的总电量相当惊人且在持续增长。

这些功率器件撑起3000亿特高压建设 Doctor M
新能源是支撑国家可持续发展的关键,随着“碳达峰”和“碳中和”目标的提出,中国新能源产业发展将再次提速。但新能源产业发展面临的一个关键问题是发电与用电区域不均衡,风电、太阳能和水电等可再生能源主要集中在西部和西北部,用电则主要集中在中东部。并且风电和太阳能(光伏)等发电方式波动性较大,在新能源布局较多的西北部地区,由于用电负荷低于发电量,造成了较高比例的“弃风”、“弃光”现象。

大功率超级快充来袭,哪些元器件需要更换? Doctor M
在电动化趋势推动之下,新能源汽车产业拾级而上,燃油车全面退出已成为不可逆转的趋势。EV Volumes数据显示,2021年全球新能源汽车销量为675万辆,同比增长108%,渗透率突破8.3%。显而易见,随着新能源汽车“三电系统”,电池、电驱、电控等技术在创新升级中逐步完善,新能源汽车市场渗透率将大幅提升,逐渐完成“政策驱动”向“市场驱动”的过渡。

电源管理智能化之路 Doctor M
电源管理技术作为电气化时代各行各业发展必不可少的一项技术,是提升终端设备能效的主要途径。从系统层面看,电源管理系统让设备实现了稳定性、低功耗、高性能,在节能减排的大趋势下,这项优势会愈发突出;从器件层面看,电源管理芯片和模拟芯片等器件负责系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理,性能的优劣将通过电源管理系统真实地反馈在设备性能上。

幕后英雄,细数被动元件在电源模块中的作用 Doctor M
被动元件通常也被称为无源器件,这些元器件内部没有任何形式的电源,只能被动顺从地响应电信号。在具体电路中,被动元件不影响信号的基本特征,仅仅是让信号通过,而并未加以更改。

四招搞定开关电源EMI Doctor M
开关电源作为当下电控系统中的基础、主流的装置,被广泛应用于计算机、通信、电子设备等诸多应用,且由于其不存在替代设备,因此市场规模十分庞大。随着“低碳时代”的到来,电子设备日趋小型化、轻薄化、节能化,开关电源的市场规模也迎来了进一步的增长。

如何提高系统功率密度 Doctor M
消费电子的小型化、一体化,汽车和工业设备的智能化,几乎都是各行业不可逆的发展趋势。在这样的大趋势下,系统设计面临着一个共同的难题:如何在有限的空间内实现更高的功率?

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客