不断迭代的Zigbee技术,角逐智能家居市场的底气在哪里? Mouser Electronics
Zigbee是一种低功耗、低数据速率的协议,在包括2.4GHz在内的各种未经许可的无线频带中工作,并针对低功耗设备网络进行了优化,专注于低电池供电设备之间的简单、自组网状网络。在实际应用中,Zigbee的数据速率高达250kbps,尤其适用于小数据包的周期性或间歇性传输。随着物联网技术的发展,Zigbee设备已经成为物联网应用的重要组成部分。从智慧城市到智能家居,Zigbee技术在实现设备之间的互联互通、为人们的生活和工作带来便利方面发挥着重要作用。

物联网硬件开发,无线SoC该如何选? Mouser Electronics
如果说互联网改变了我们的工作和交流方式,那么,物联网则通过一次将多个设备连接到互联网,实现了人与机器和机器与机器的交互。如今,物联网生态系统不仅在特定领域,在家庭自动化、车辆自动化、工厂自动化、医疗、零售、医疗保健等领域都有着广泛的商业应用。

让能源成本降低80%!揭秘智能照明背后的关键技术 Mouser Electronics
现代建筑中最大的能源消耗主要来自照明系统。根据国际能源署的预测,除非采取具体行动提高效率,否则到2050年,建筑环境中的能源需求将增长50%。因此,智能照明系统迅速走到前台,成为现代建筑中能效战略的重要组成部分,其目标是通过使用先进的照明设备和自动控制技术显著降低能耗,同时为使用者提供更大的舒适性和安全性。

低功耗、精准检测、超长待机,物联网设备助力实现“双碳”目标 Mouser Electronics
物联网可以从三个方面帮助各行业实现“双碳”目标。其一是通过智能物联来实现降能增效,在这个理念下,老设备和新设备都将会被逐步接入到物联网系统中;其二是通过无源物联网让更多的应用免受电池供电的限制,在减少电池原材料消耗的同时,进一步提升物联网在各行业的渗透率;其三是物联网帮助实现新能源系统的高效管理,从能源源头降低碳排放。

让物联网能量采集更便捷的零功耗通信技术,优势何在? Mouser Electronics
零功耗通信技术属于能量采集技术中的一种,是射频能量采集和低功耗物联网的融合。从工作原理来看,零功耗通信技术使用射频能量采集、反向散射和低功耗计算等关键技术,通过采集空间中的无线电波获得能量以驱动终端工作,因此零功耗通信终端可不使用常规电池。而在这套系统中,射频、传感、控制等器件分别承担着不同的使命,是构建零功耗通信方案的关键。

智能表计飞速发展的幕后英雄 Mouser Electronics
物联网技术的发展让表计设备发展也变得更加智能化,具备了实时计量、控制和连接等多项功能。这些智能化的实现也意味着和传统表计相比,智能表计的系统要复杂得多。下面就为大家来解析一下智能表计发展背后的推动力和技术支撑。

安防监控技术发展的新趋势 Mouser Electronics
安防监控历史可以追溯到几千年前,古代城墙和士兵巡逻承载了城市保护的任务。20世纪初,人们开始使用闭路电视和无线电传输等技术来实现远程监控。进入21世纪后,智能视频分析、云存储和无线通信等创新技术的加持让安防监控进入了新的纪元。而近年来,“AI+安防”成为了行业热议的话题,人工智能赋能和新型智慧城市的政策推动,让安防监控产业持续蓬勃发展。

从智能照明看智慧城市中的交通规划 Mouser Electronics
智慧路灯是智慧城市的重要组成部分,传统路灯仅承载着道路照明的任务,新一代的智慧路灯则对提高道路通行效率意义重大。ABI Research的预测显示,全球对“智能灯杆”和“智能街道照明”技术的投资,将从2022年的108亿美元增长至2030年的1,320亿美元以上。透过数据我们可以看到,智慧城市对于智慧路灯应用的需求旺盛。智慧路灯将为城市搭建一个智能的照明和感知网络,通过收集丰富的多模环境信息,为城市智慧大脑提供更好的决策支持。

智慧城市中值得关注的节能技术 Mouser Electronics
虽然城市的人口增多和产业聚集趋势会带来碳排放的增加,但同时高密度的环境创造了规模经济,减少了新建基础设施的需求。随着智慧城市的推进,数字化、智能化的技术能够帮助城市实现低碳排放,迈向净零排放。

NB-IoT标准全解析,技术方案选择不迷 Doctor M
窄带物联网(NB-IoT)是当下最热门的一项无线通信技术,它从最初的NB-M2M演进而来,于2016年标准冻结。NB-IoT属于低功耗广域网(LPWAN)范畴,能够连接需要少量数据、低带宽和长电池寿命的设备,非常适用于物联网的各种应用和用例。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客