人工智能如何改善你的睡眠 Adam Kimmel
从更快的疾病诊断到优化医疗设备库存管理,AI已经在不断改进医疗应用的方方面面。将AI用于调节和改善睡眠,可以为病人提供近24小时的护理改善。

RealSenseTM D455入门指南,手把手教你如何操作! Hassan Kamel
人类有眼睛可以看世界,但机器人有什么呢? 科学家和工程师们几十年来一直在努力开发相关技术,使计算机能够像我们人类一样看到和感知它们所处的环境。不断增长的机器视觉行业一直都在努力寻找更新、更好的方法,让机器具有可视化能力,以及理解周围环境并与之互动的能力。英特尔的RealSense D455是用于机器视觉应用的潮流摄像头之一。此款深度摄像头使用立体视觉技术,帮助机器人更好地理解形状、物体和空间,使它们能够在三维世界四处走动。如果想知道如何设置该摄像头并开始下一个机器视觉项目,请遵循下面的步骤指导,开始使用RealSense D455。

嵌入式AI的盛宴来了,谁来吃? Doctor M
通常,人工智能(AI)计算大多是在数据中心、企业核心设备或电信边缘处理器上远程执行的,而不是在本地设备上。其中缘由主要是AI计算需要数百个不同类型的芯片来执行,硬件的尺寸、成本和功耗都非常高。但是,对于那些对带宽、时延敏感的实时性应用而言,全部上“云”就不是最好的选择了。

机器学习步骤详解,一文了解全过程! M. Tim Jones
部署机器学习需要先选择模型,针对特定任务加以训练,用测试数据进行验证,然后,将该模型部署到实际系统中并进行监控。在本文中,我们将讨论这些步骤,将每个步骤拆分讲解来介绍机器学习。

抗疫机器人系统的研究现状 Wang Jing
新冠疫情是一个突然爆发的全世界灾难,在人们措手不及,医疗应对措施完全没有准备的情况下,要求发动全员面临这么大的挑战,实属艰难。抗击疫情期间,最困难的问题之一就是人员和医疗设施短缺的问题,面对众多的病人,他们所需要的医疗帮助各不相同,如何有效,全面的护理病人,让医疗工作井井有条,是一个巨大的挑战。而这个挑战也体现在了疫情后期的医疗护理方面。值得庆幸的是,科技在很大程度上帮助人类解决了这一问题,机器人的诞生成为了医疗团队的后备军,结合人工智能,5G的发展,机器人的精准性提高,更加独立自主,更贴近于人类的思考行动方式,在很大程度上,基本护理和病人指标检测方面可以与人类相媲美。

边缘计算:物联网“草根”的崛起 Doctor M
如今,我们每个人都置身于一个基于互联网的世界并对此习以为常。可你是否认真思考过,互联网对我们生活最大的改变是什么?

未来触手可及:人工智能应用于智慧城市 Wang Dongang
人工智能可以用来建设智慧城市的方方面面,包括智慧交通系统、城市可持续发展、电子政务系统及智慧社区。本文用实际案例展现了人工智能在智慧城市中的应用。城市管理者需要改变规划思路来促进智慧城市“自下而上”地建设。智慧城市也会带来经济、社会等多方面的变革。

构建更好的AI推荐引擎 Stephen Cassar
您是否注意到推荐引擎并不是那么聪明? “烂番茄”的影评很好地传达了评论家和其他观众的看法,但他们评出的高分电影也许并不一定合我的口味。反倒是有些低分的“烂片”,您反而可能会看得津津有味。人工智能可以解决这种矛盾吗? 就让我们来认识一下一种设计简单的AI推荐引擎系统。

强化学习推进人工智能应用发展 Michael Matuschek
强化学习推进无人驾驶车辆和其它前沿人工智能应用发展。强化学习及其涵盖的子模型既展示了人工智能应用的全新潜力, 同时也体现了其达到人类水平的难度。

工业化+数据化:机器学习加持下的工业4.0 Wang Dongang
本文介绍了工业4.0的特点,并用实际案例展现了生产生活不同阶段工业4.0的典型场景。机器学习与数据作为工业4.0中各项技术的核心,对工业4.0的发展起到关键作用。在未来工业化和数据化相结合的工业4.0中,大型企业与中小型企业都将面临不同的机遇与挑战。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客