为什么mMIMO对于5G至关重要? Rudy Ramos
电信行业正在不断发展,每一代产品都能带来更快的速度、更低的延迟和更大的容量。全新的5G技术正在彻底改变我们的生活、工作和联系方式。在本周的New Tech Tuesdays中,我们将了解到天线技术如何与时俱进地满足现代通信需求。

Wi-Fi7标准已经就绪,离真正的商用还有多远? Mouser Electronics
随着数字生活方式的普及,无论家庭还是公共场所对10G宽带的需求与日俱增。这种数字化转型不仅需要高速的Wi-Fi,而且需要在整个家庭或办公室以非常低的、确定的延迟提供数据。未来的无线网络也必须为现代互联家庭构建,同时为数十台连接到互联网的高速设备供电。Wi-Fi 7就是为此量身定制的新的无线连接技术。

利用无线蜂窝和Wi-Fi信号发电!备受期待的射频能量收集,你了解多少? Mouser Electronics
射频能量收集技术是一种无线形式的能量采集技术,它捕获来自周围环境的电磁波并实现能量转换。在任何特定时刻,射频能量都会从全球数百万个发射机和设备中传输。通过利用已经存在于环境中的环境RF信号的能量,射频能量收集技术有望成为无线传感器网络、物联网设备和其他低功耗电子设备潜在的供电解决方案。

既然有了NFC和蓝牙,我们为何还要UWB? Mouser Electronics
UWB(超宽带,Ultra-Wideband)是一种短距离无线通信技术,它提供比当前使用的其他定位技术更精确的读数,使用飞行时间(ToF)和到达角(AoA)计算,UWB可以实时地确定+/-10厘米范围内的位置。其主要优点包括:低延迟、高可靠性、高刷新率下具有高精度和可扩展性,即使在严苛环境下也是如此。

TWS从黑马到“金马”,这五大核心技术功不可没! Doctor M
早在2014-2016年,一些音频公司就在市场上推出了第一代真正的无线耳机,但它们在蓝牙连接、麦克风、电池等方面都存在着一些问题。2016年,苹果公司正式取消了iPhone 7系列上的3.5毫米音频接口,推出的新产品Apple AirPods,在几秒钟内就能与iPhone、iPad和MacBooks顺利配对,而且蓝牙的无缝连接达到令人难以置信的程度。

可穿戴设备如何推动医疗保健行业高质量发展 Stephen Evanczuk
新冠肺炎 (COVID-19) 让人们意识到了及时医疗数据在帮助识别易感染和高危人群方面的重要性。在COVID-19流行之前,医疗可穿戴及其他互联医疗设备就已经可以提供预警潜在健康问题所需的长期数据。此次疫情结束后,可穿戴设备很可能会在医疗保健领域发挥更大的作用。通过提供持续更新的主要生命体征测量,可穿戴设备将有助于缩短治疗时间,减轻医护人员执行必要但耗时的测量工作,使他们能够专注于患者护理。在这里,我们将探讨可穿戴设备如何提供长期有效的解决方案,来为医护人员提供所需的患者基本数据。

数说:那些正在被5G改变的行业 Doctor M
5G作为最新一代的通信网络技术,其超高速率、超大连接、超低时延特性对诸多行业的发展带来了巨大影响。国际电联(ITU)在第22次会议上确定了未来的5G应具有三大主要应用场景

RFID和NFC之间的那些事儿,你真的了解吗? Doctor M
我们生活在一个日益无线化的世界,无现金支付或访问控制已经成为常态化。细心的读者可能早已注意到,一些商店的收银台也开始出现“无人化”趋势,比如优衣库、迪卡侬这些大家时常光顾的商店,均已采用自助式结账

网络覆盖有死角?当WiFi6遇到mesh,这都不是事儿啦! Doctor M
局域网(WLAN)的基本结构包括星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构等。目前典型的局域网大多采用星型结构或者多层星型结构,即网络通过主路由器接入,再分配至各个分路由器,最后连接至不同的主机和设备上。随着网络的发展以及智能终端的不断增加,这种传统局域网的结构在很多场合出现了瓶颈,网络“死角”更是让用户体验降至低点

智能技术加持,“开灯”是种什么样的体验? Doctor M
智能照明是为确保能源效率而设计的照明技术。借助智能照明技术,可以通过智能手机上的应用程序进行灯光控制。智能照明包括各种传感技术,如日光感应、占用感应、超声波等。智能照明系统确保了节省成本和降低能耗。LED照明产品的日益普及更是极大地推动了智能照明市场的发展。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客