可视化需求大但场景杂,一妙招帮你轻松搞定 Doctor M
可视化是利用计算机图形学和图像处理技术,将信息转换成图形或图像在屏幕上显示出来,再进行交互处理的理论、方法和技术。随着大数据和人工智能的迅猛发展,可视化需求在消费、工业、医疗和物联网等领域应用广泛。

以太网供电将迎发展高峰 Jon Gabay
以太网供电 (PoE) 是为了响应供电设备 (PD) 之间快速、经济高效的网络通信需求而发展起来的。电气与电子工程师协会 (IEEE) 制定了各项安全标准,为互联设备提供支持。自2003年以来,IEEE已经批准并推出了多个版本的标准。对于传输速度较慢的10Mbps 10Base-T和100Mbps 100Base-TX,四对5类 (CAT5) 双绞线中只有两对用于传输信令,其余两对双绞线用于向终端设备供电

家庭网络安全设备的风险评估 Jeff Fellinge
接入物联网 (IoT) 的联网家庭已经司空见惯。门铃、恒温器、锁和智能电器已经将视频和音频流连接到了我们家中的监控器和扬声器。这些有线和无线设备安装在您的家中,但经常要持续连接到远程云服务。这些新设备已经成为了攻击者侵入家庭或企业的可能入口,而端点保护技术(如定期应用安全更新和启用操作系统安全功能)却不一定总是适用于这些新设备。重要的是要知道敏感资产和数据的存储位置,然后确保有适当的安全控制措施来保护它们。

何为FPGA? Adam Taylor
我们生活在一个由模拟构成的世界中。不过,数字处理的出现,为我们体验这个世界并与之互动带来了全新的方式,包括卫星导航、自动驾驶汽车、增强现实,当然还有那永远都离不了身的手机。 要想实时或者准实时地处理那么多信息,就必须要有强大的处理能力,这样的处理能力显然是受益于摩尔定律的。对于设计工程师而言,他们也可以从多种处理技术中来进行选择,以便将最合适的技术运用到手边的应用中。这些处理技术涵盖了传统处理器、图形处理单元 (GPU) 和可编程逻辑 (PL)。 在上述处理技术中,可编程逻辑恐怕是最鲜为人知的一种,人们也往往认为它是用起来最具挑战性的处理技术之一。

借助于NB-IoT将Thingy:91连接到nRF Connect Cloud Rafik Mitry
Nordic Thingy:91是一个低功耗多传感器原型开发工具,设计人员可以利用它构建c-IoT(蜂窝物联网)项目。Thingy:91与Thingy:52非常相似,但它通过nRF9160 SiP增加了蜂窝连接, 非常适合物流(用于资产跟踪)、计量和可穿戴设备等各种应用。在连接方面,它还支持LTE-M和NB-IoT、车载GPS以及BLE(低功耗蓝牙),并可通过车载nRF52840 SoC进行短程通信。Thingy:91随附有iBasis SIM卡,出厂配置为通过LTE-M连接到云端。但是,如移动物联网部署图(图1)所示,并非所有国家都支持LTE-M。此外,通过该图还可以知道哪些运营商能提供c-IoT网络,因为iBasis漫游覆盖范围仍仅限于某些国家或地区

自己动手,铁皮信箱亦可智能 - 手把手教您借助Arduino MKR FOX 1200让传统信箱接入物联网 Rafik Mitry
当您日复一日打开信箱,却发现里面空空如也,这会不会让您有种被「耍」的感觉?在本文所述的项目中,我们将创建一个简单的LPWAN(低功耗广域网)应用,将您的信箱连接到云,并且借助Arduino MKR FOX 1200开发板和Sigfox网络,实现每收到一封信件时发送通知。

贸泽换算器为您的设计提供可靠支持 Tommy Cummings
早在1974年,参加夏令营时我就组装过晶体管收音机。我当时就被这些晶体管、电路、线路和小小的试验板所吸引。在经过焊接和测试后,这个原始装置竟然还可以工作。但正是这次非常有意义的体验激发了我对科技的兴趣。 求知欲强的人,无论老少、新手还是经验丰富的人,在遇到关键技术要素时,都需要一个可靠的资源来提供帮助。 这时你就需要贸泽换算器来帮忙了!只需将该页面标记为书签,找到适当的换算器,就可以得到你想要的答案,而无需在网上搜索各种工具。对于大多数电子行业计算,无论复杂还是简单,我们的综合资源页面都有您需要的工具。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客