数据中心加速芯片需求大爆发,FPGA正领跑市场 Doctor M
中国信通院《数据中心白皮书2022》报告显示,2021年全球数据中心市场规模超过679亿美元,较2020年增长9.8%。随着数据视频化趋势加强,以及远程办公普及程度提高,数据中心市场呈现出稳健增长的趋势。但这也带来联网数据的爆炸式增长,对数据中心的数据处理能力提出巨大挑战。各种加速方案因而成为数据中心不可或缺的应用。

为嵌入式设备构筑安全防线,这些设计要点,你一定要看! Doctor M
一个包含硬件和内置软件的设备就是我们常说的嵌入式系统,这些设备能独立完成一项功能或一组任务,它们中许多存储着重要的信息,有可能还会执行影响人类和环境的关键功能。现在,嵌入式设备已成黑客攻击的主要目标。由于许多由嵌入式设备驱动的小组件和机器在运行中必须连接到互联网,因此网络黑客就有机会窃取未经授权的访问权限,并运行恶意代码,这种攻击通常会蔓延到其他连接的组件乃至破坏整个系统。比如,攻击者入侵一辆处于自动驾驶模式的汽车后,相当于劫持了这辆汽车,黑客就可以操控汽车将其驶离正常行驶的道路,后果不堪设想。因此,嵌入式系统安全不仅是财务损失的问题,还可能是人命关天的大事。

为什么FPGA在原型验证中越来越重要? Doctor M
当前,智能手机AP(应用处理器)的迭代周期已经缩短到每年一次。事实上现在消费电子很多SoC(片上系统)都是每年更新一代产品,甚至是一些定制性的ASIC(专用集成电路)也在以12-18个月的周期进行升级。与此同时,随着芯片制造工艺越来越先进,芯片设计的复杂度呈指数级增长。这种近乎矛盾的发展趋势让芯片设计公司面临着巨大的创新压力,同时先进工艺高昂的量产成本进一步增加了企业的经营风险。

嵌入式安全威胁就在眼前,对策你想好了吗? Doctor M
据Data Bridge market Research预测,到2027年,嵌入式系统的市场规模将达到1,275亿美元,复合年增长率为5.70%。嵌入式系统正在为广泛的应用带来创新,比如物联网应用、自动驾驶、视觉技术、移动支付、人工智能等。我们看到,随着技术的进步,与之相关的威胁也在不断增加。最近,针对嵌入式设备的攻击事件层出不穷,从被黑客攻击的车辆防盗和控制系统,到安全支付、安全认证以及内容和数据保护等,都有涉及。

嵌入式AI的盛宴来了,谁来吃? Doctor M
通常,人工智能(AI)计算大多是在数据中心、企业核心设备或电信边缘处理器上远程执行的,而不是在本地设备上。其中缘由主要是AI计算需要数百个不同类型的芯片来执行,硬件的尺寸、成本和功耗都非常高。但是,对于那些对带宽、时延敏感的实时性应用而言,全部上“云”就不是最好的选择了。

何为FPGA? Adam Taylor
我们生活在一个由模拟构成的世界中。不过,数字处理的出现,为我们体验这个世界并与之互动带来了全新的方式,包括卫星导航、自动驾驶汽车、增强现实,当然还有那永远都离不了身的手机。 要想实时或者准实时地处理那么多信息,就必须要有强大的处理能力,这样的处理能力显然是受益于摩尔定律的。对于设计工程师而言,他们也可以从多种处理技术中来进行选择,以便将最合适的技术运用到手边的应用中。这些处理技术涵盖了传统处理器、图形处理单元 (GPU) 和可编程逻辑 (PL)。 在上述处理技术中,可编程逻辑恐怕是最鲜为人知的一种,人们也往往认为它是用起来最具挑战性的处理技术之一。

2020年嵌入式技术发展的新动向 Tony Ping
近些年来随着物连网、人工智能行业的迅猛发展,嵌入式这个名词已经越来越多的被大家所提及,如今在我们的日常生活中,处处可以看到嵌入式系统的影子和应用。从每天使用的手机、智能手表、运动手环无不采用嵌入式技术。嵌入式已经渗透到我们生活的方方面面。嵌入式的方案方向主要有两个:1、硬件2、软件。本文主要介绍了2020年嵌入式系统硬件发展新动向。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客