边缘计算前景很美,安全难题如何破解? Doctor M
在大规模商用以及快速发展的AI芯片技术双重加持下,边缘计算在未来十年将迎来爆炸性增长。根据Grand View Research的数据,2019年边缘计算所带来的市场价值约为25亿美元。到2027年,这一数值将达到434亿美元,年复合增长率达到37.4%。

建在雲端上的智能城市 Wang Jing
云计算作为新型信息化基础设施建设的推手,成为现代化智能城市建设的主要原动力。新基建涉及信息化领域的诸多内容,包括5G、大数据、人工智能、云计算、工业互联网和物联网等。各个方面互相作用,在云上交互协作,数据分析的结果用于解决生活中的问题,例如缓解交通压力,教育资源共享,改善医疗条件,保障城市安全。

太难了!确保物联网边缘设备安全,谁能让它简单些? Doctor M
Strategy Analytics的研究报告显示,到2025年全球联网的物联网设备将达到386亿台,而到2030年这个数字会快速增长至500亿台。TIRIAS Research也预测,到2025年98%的物联网边缘设备将使用某种形式的机器学习/人工智能……

智能门锁成为未来家居标配,还需跨过的三道坎​ Doctor M
近几年,智能门锁逐渐进入越来越多的家庭。有了它,用户无需钥匙就能打开和关闭大门。此外,智能门锁还可以为人们提供高水平的安全性,这是传统门锁或警报器所不能提供的。

以太网供电将迎发展高峰 Jon Gabay
以太网供电 (PoE) 是为了响应供电设备 (PD) 之间快速、经济高效的网络通信需求而发展起来的。电气与电子工程师协会 (IEEE) 制定了各项安全标准,为互联设备提供支持。自2003年以来,IEEE已经批准并推出了多个版本的标准。对于传输速度较慢的10Mbps 10Base-T和100Mbps 100Base-TX,四对5类 (CAT5) 双绞线中只有两对用于传输信令,其余两对双绞线用于向终端设备供电

深挖车联网新架构:5G与车联网会擦出怎样的火花? Steve Taranovich
汽车网络对服务质量 (QoS) 的要求体现在延迟、数据传输速率、可靠性和通信距离等方面。近年来,诸如车联网 (V2X) 等新兴汽车网络应用和用例已经取得了一些成就,它们无疑对上述QoS提出了更加严格的要求。至于自动驾驶汽车,开发人员往往会将目光聚焦在摄像头、雷达和激光雷达 (LiDAR) 这三种传感器技术上,但车联网这项业已存在的无线技术同样可以为自动驾驶汽车带来显著的附加价值。要实现车联网,就需要在参与交通行为或者与交通行为相关的各种传感器之间建立起高带宽、低延迟的可靠通信,而5G移动网络就能够为车与车 (V2V) 以及车与基础设施 (V2I) 通信实现这样的连接。

守护物联网安全的八大原则 Jackie Padgett
嵌入式开发工程师在实施安全措施方面面临着许多挑战。 开发人员可以使用八大原则来简化保护物联网系统的任务。在本文中,我们将讨论这八大原则。

智慧社区的卫士:基于识别技术的智能安保系统 Wang Dongang
本文介绍了智慧社区中的智能安保系统,其中包括人脸识别、行为识别和身份识别等算法的基本概念和实现方法,展现了智能识别技术的发展现状,并据此分析了这些智能算法的技术难点及前景。 短摘要:本文介绍了基于人脸识别、行为识别和身份识别技术的社区智能安保系统,并分析了技术特点、难点及未来发展方向。

网关如何确保IoT架构安全 Sravani Bhattacharjee
根据Gartner的预测,2020年市场上投入使用的物联网(IoT)设备将达260亿台。在如此巨大的市场中,保护这些设备产生的大量数据是一个至关重要的问题。将数据传输到云上和从云上获取数据的过程中都会涉及许多中间跳转,导致延迟增加,因而云并不能全面地确保端到端物联网架构的安全。综合多方因素来看,设计更靠近物联网设备的安全智能,显然是更有意义的解决方案。

低成本安全处理器为自动化设计构筑安全防线 Majeed Ahmad
家居和楼宇自动化是指能够通过智能电话、平板电脑和在线门户,远程管理家用电器、照明、安防系统、暖通空调系统 (HVAC) 来改变人们管理日常生活的方式。但现在的家居和楼宇自动化系统尚不完善,缺少了安全性方面的设计。 虽然智能的网络连接为世界各地的房屋和楼宇赋予了自动化功能,但这种连接方式的激增也引发了严重的问题:在设备直接连接到互联网后,一些关键的漏洞无疑会造成很高的风险。也就是说,缺乏适当的安全机制和边界管控就像是“在一个瓷器商店内放着一只公牛”,肯定会对智能家居造成严重的破坏。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客